2253026_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2253026_ja-JP

2253026_ja-JP

VLPS の S32K1xx CMP

こんにちは:

s32k1xx シリーズの場合、CMP の連続モードは VLPS でサポートされていますか?これを確認したいと思うのは、「使用可能な電力モードでのモジュールの動作」のセクションで、「停止モードまたは VLPS モードでは、ウィンドウ、サンプリング、およびフィルタリングされた動作モードは使用できません」と説明されているからです。

よろしくお願いいたします!

Re: S32K1xx CMP in VLPSご返信ありがとうございます。トリガー モードは VLPS モードで使用できることは知っています。あるいは、次のように質問すべきでしょうか。VLPS では任意の機能モードをCAN使用できますか?Re: S32K1xx CMP in VLPS

こんにちは@fan1234さん

VLPS ではラウンドロビン サンプリング モードが動作します。

danielmartynek_0-1764668594638.pngdanielmartynek_0-1764668594638.png

以下はベアメタルの例です。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K144-CMP-ラウンドロビン-S32DS2-0/ta-p/1100721


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: S32K1xx CMP in VLPS

S32K1xxシリーズ リファレンスマニュアル、Rev. 11、2019年6月

表38-4の注記に説明が見つかりました。利用可能な電力モードでのモジュールの動作

fan1234_0-1764840165146.pngfan1234_0-1764840165146.png


Re: S32K1xx CMP in VLPS

こんにちは@fan1234さん

使用可能な電力モードでのモジュール動作」セクションのどこに「ウィンドウ、サンプリング、およびフィルタリングされた動作モードは、STOP モードまたは VLPS モードでは利用できません」という記述がありますか?
S32K1xx リファレンス マニュアルのどのリビジョンを使用していますか?


VLPS の CMP 連続モードに関する制限は見当たりません。
ただし、念のため確認させてください。

よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: S32K1xx CMP in VLPS

こんにちは@fan1234さん

VLPS で CMP 継続モードがサポートされていることが確認されました。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-16-2025 02:36 AM
更新者: