電源電圧が 2.63V 以下に低下すると、電圧スーパーバイザを使用して POR_B をアサートするボードがあります。POR_B がアサートされると、MCU は実行を停止します (予想どおり)。ただし、電圧が正常に戻り、POR_B がデアサートされると、MCU がハングし、唯一の解決策は電源サイクルになります。
ボード上の POR_B アサート/デアサート状態を確認しましたが、正しいようです。POR_B 回路には、VDD SNVS ANA への外部プルアップがあります。
抵抗器 R32 は取り付けられていませんが、取り付けても違いはありません。
これは POR_B の通常の動作ですか?
こんにちは@tbonkers 、
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
このCASE、電源投入シーケンスを確認しましたか?POR_B は、電源投入シーケンス全体を通じて低く保持する必要があります。POR_B が早すぎる時期にリリースされたことが原因である可能性があります。
よろしくお願いします、
ギャビン