RAWカメラ(OS08A20)で撮影した画像をHDMI出力したい。UG10215 を読むと、RAW カメラからの画像は mxc_isi.0 を通過して NEO-ISP に入力され、そこで RGB/YUV に変換CANことがわかります。ただし、mxc_isi.0 と neoisp-input0 間のリンクはデフォルトで無効になっているため、ユーザーが手動で有効にする必要があります。
mxc_isi.0 と neoisp-input0 間のリンクを有効にする方法を教えてください。
こんにちは、
OS08A20 RAWカメラは、ISIインターフェース(mxc_isi.0)を介してi.MX8MPプロセッサに接続できます。しかし、UG10215 で指摘されているように、mxc_isi.0 と neoisp-input0 間のリンクはデフォルトで無効になっており、手動で有効にする必要があります。
このリンクを有効にするには、デバイス ツリー ソース (DTS) ファイルを変更して、これらのコンポーネント間の接続を適切に構成する必要があります。このプロセスには以下が含まれます。
1. Linux BSPソースコードからボードのDTSファイルを見つけます
2. ISIノードとNEO-ISPノード間の接続を追加または変更する
3. データフローに適したポート構成を確認する
参考までに、ISP 構成を示す Linux BSP の imx8mp-evk-basler.dts や imx8mp-evk-dual-basler.dts などのサンプル デバイス ツリー ファイルを調べることができます。
ISI(Image Sensing インターフェース)はRAWデータをキャプチャできますが、それを単独でRGB/YUVに変換することはできません。そのため、ISP には RAW データを処理して表示可能な形式に変換する機能があるため、NEO-ISP への接続が必要になります。
これらのデバイス ツリーの変更を行った後、デバイス ツリーを再コンパイルし、システムを更新して新しい接続を実装する必要があります。変更されたデバイス ツリーにより、データが mxc_isi.0 から neoisp-input0 に正しく流れるようになり、RAW カメラ データが HDMI に出力される前に ISP によって処理されるようになります。
よろしくお願いします。
申し訳ありませんが、デバイスツリー名を間違えました。正しい名前はimx95-19x19-verdin-os08a20-isp-lt8912.dtbです
アドバイスありがとうございます。私の環境は次のとおりです:
ISI と NEO-ISP を接続するためにデバイス ツリーを変更してみましたが、問題は解決されませんでした。
私が行った変更は次のとおりです。
変更は間違っていますか?
よろしくお願いいたします