2252349_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2252349_ja-JP

2252349_ja-JP

IMX8mp mipi dsi コマンドモード

こんにちは、

当社には、iMX8MP を搭載したカスタム ボードと、CH13721C コントローラを搭載した AMOLED ディスプレイがあります。ビデオ モードは動作していますが、コマンド モードを使用し、ディスプレイ コントローラ の内部フレーム バッファーを使用してディスプレイに静止画像を表示したいと考えています。
iMX8mp のリファレンス・マニュアルの表 13-26 には、コマンド モードを動作させるための初期化シーケンスが記載されていますが、動作させることができません。コマンド モードを完全に活用する Linux ドライバも見つかりません。
どのようなご助力も大歓迎です。

Skärmbild 2025-12-01 152150.png

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

こんにちは、

これについては、Linux ドライバを参照してください。

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/drivers/video/fbdev/mxc/mipi_dsi.c#L472


よろしくお願いいたします。
アルド。

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

ご返信ありがとうございます!

mipi_dsi.cで使用されているレジスタはiMX8MPのものと同じですか?

DSIM_RGB_STATUS のビット 31 を設定してコマンド モードがアクティブになると、CPU の内部バス (S-i80) が FIFO に書き込むと理解してよろしいでしょうか?

さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

こんにちは、

正しく理解しました。この正しいガイダンスを共有していただき、ありがとうございます。

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

こんにちは、

それはiMX8MPプロセッサ用の実装リレーですか?

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

IMX8MP プロセッサのコマンド モードを構成する方法がわかりません。

DSI_CONFIG レジスタのビット 25 (ビデオ モード) がクリアされ、DSI_MDRESOL レジスタのビット 31 が設定されている場合、FIFO からは何も転送されず、ディスプレイへのコマンドも転送されません。ビット 31 をクリアすると、コマンドは送信できますが、画像データは転送されません。
助けてください

Re: IMX8mp mipi dsi in command mode

コマンド モードのガイドに従うと、mipi インターフェースはビデオ モードを使用しているときのみディスプレイにデータを送信します。

IMX8MP のサポートを実装した Samsung ドライバーがあります (samsung-dsim.c)。

コマンド モードを使用する場合、これがより良い選択肢でしょうか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-29-2026 04:23 AM
Updated by: