2251570_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2251570_ja-JP

2251570_ja-JP

i.MX 8M Plus DDR4 終端

i.MX 8M Plus(品番:MIMX8ML8CVNKZAB)のDDR4接続を確認したいと思います。
8MMINID4-EVK-DESIGNFILES を参照として使用していますが、この回路にはアドレス信号と制御信号用の VTT 終端がありません。
これは、VTT 終了または VTT アイランドは不要であることを意味しますか?

Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination

ご回答ありがとうございます。

何をすればいいのか分からなかったので、外部VTT終端装置を設置しました。
しかし、VTT 終端でも正常に動作しますか?

Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination
NXP の i.MX 8M Plus のハードウェアデザインガイドラインでは、SoC と DRAM が内部で終端を処理するため、DDR4 アドレス/制御信号に VTT 終端は必要ないことを確認しています。
SO、弊社のリファレンス・デザインを参照してください。
DDR サポートに役立ちます。
Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination
 
この構成ではVTT終端は必要ありません
EVK および NXP ハードウェアデザインガイドに従います: ACC ラインの外部 VTT 終端を削除します。
VTTを維持する場合:
  • VTT = VDDQ/2 であることを確認し、必要な電流をソース/シンクできることをCANします。
  • シミュレーションまたは測定によって信号の整合性を検証します。
ソフトウェアで DDR の初期化とトレーニングを確認します (VREFDQ キャリブレーション、書き込み/読み取りレベリング)。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-12-2025 04:50 AM
更新人: