こんにちは。SOC の eTSEC イーサネット コントローラに使用できる RAM の数についての情報を探しています。この詳細が見つかりません。
よろしくお願い申し上げます。
BR /クリス
MPU の部品番号とソフトウェア バージョンを教えていただけますか?
ありがとうございます。
eTSEC コントローラに関する次のドキュメントを見つけました:拡張トリプルスピード イーサネット コントローラ (eTSEC) の使用探している情報は 18 ページにありますか、それともこの TX/RX キャッシュはドライバまたは TCP/IP スタック内のバッファーを参照しているのでしょうか?
前もって感謝します
/クリス
こんにちは。これらの正確な数値をどこで入手できるかわかりません。これは e500 コアを搭載した MPC8540 PowerQUICCIII であることはわかっています。もう 1 つの疑問は、イーサネット フレームが TCP/IP スタックに渡されるイーサネット コントローラと MPU の間にメモリがあるかどうかです。どちらが大幅に大きいでしょうか?それとも、これは通常の RAM ですでに発生しているのでしょうか?
どうもありがとうございます
/クリス
申し訳ございませんが、なぜご返信ができなかったのか分かりません。
MPC8540は製造中止になっており、それに関連する質問はサポートされていません。
通常、MPU にはプログラムを実行するための外部 RAM があります。
MPC8540 であれば、外部 DDR がある可能性があります。
よろしくお願いします。