親愛なるチームの皆様、
お客様は、S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_0.9.0_D2508_DesignStudio_updatesite を統合しようとする際に問題が発生しています。Sbc_fs23_Ip に基づく fs23 非 AUTOSAR 例の Thread 要求で説明されているように、この更新サイトには既知のバグがあり、S32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_DS_updatesite_D2402_updated_D250115.zip ですでに修正されています。
FS23 1.0.0とRTD 4.0.0を併用することをすでに推奨しています。しかし、お客様は依然として RTD 3.0.0 の維持を望んでいます。同じThreadで、次のように述べられています。 「 RTD 3.0.0 P07 の上に FS23 1.0.0 を インストールしようとしました が、完全な互換性はありませんが、回避策でサポートできるSO、統合を有効にCANます。 」
FS23 1.0.0とRTD 3.0.0を統合できるかどうか確認していただけますか?P07ですか?はい、そうであれば、これをどのように実現し、このソリューションをお客様に提供できますか?
ご協力をよろしくお願いいたします。
BR、ヴェインB
こんにちは@Ondřej_Vácha
現在、FS23 1.0.0とRTD 3.0.0の統合は行われていない。P07.通常、依存関係が文書化されていない (リリース ノートに記載されていない) ソフトウェア バージョンとパッケージを組み合わせることはお勧めしません。ただし、先ほど共有したThreadに基づくと、統合は可能かもしれないようです。
この統合が実現可能かどうかを確認し、もし可能であれば、それを達成するための正しい手順と潜在的な影響を理解したいと考えています。
こんにちは、
私は、EBT S32K344のサンプルコンパイルをFS23 1.0.0でRTD 3.0.0でテストしました。P07.ビルドは問題ないので、お客様側でも統合の問題は発生しないと思います。CASE、何か問題がございましたら、解決のお手伝いをさせていただきます。
こんにちは。FS23 1.0.0とRTD 3.0.0の統合に関してお客様が抱えていた問題を共有していただけますか?P07.
こんにちは@Ondřej_Vácha
助けてくれてありがとう。しかし、彼らはS32DSで動作しており、これにより、FS23アップデートサイトを正常にインストールすることができました。この問題は、ペリフェラルツールのコンポーネントをプロジェクトに追加しようとしたときに発生します。
追加情報: Thread「FS23 with S32K3 RTD 3.0.0 」で言及されているように、お客様は現在、RTD v3.0.0 P07 を使用した FS23 v0.9.0 で問題が発生しています。このため、FS23 v1.0.0 と RTD v3.0.0 P07 を統合する実現可能性を評価しています。