2250446_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2250446_zh-CN

2250446_zh-CN

CBTL04083A 用于切换单端 1.8V GPIO/UART

大家好

我知道 CBTL04083A 是专为高速差分信号开关而设计的,而且有很多专门用于 GPIO/UART 开关的好产品。但是,我们目前需要使用 CBTL04083A 版本一个兼容差分信号和单端低速 1.8 V I/O(GPIO 和 UART)的 MUX 模块。差分 PCB 布局将在本模块之外处理。

据我所知,CBTL04083A 的开关基本上是场效应管,因此它应该可以切换单端信号。此外,1.8 V GPIO/UART 电平为 0-1.8V DC,属于设备的输入/共模范围。一个值得关注的问题是推荐的差分摆幅VID ≤ 1.6 V,因为 1.8 V 的 GPIO 可能会超过这个范围。我的假设是,VID 指南针对的是高速信号完整性,因此在这种低速使用情况下可能不是问题。

计划的 UART - CBTL04083A 连接:TX → P,RX → N为同一差分对,开关在一起。

请确认这种用法是否可用于可靠的通信,并分享任何最佳做法建议?


Re: CBTL04083A to switch singled-ended 1.8V GPIO/UART

您好__OTL__

日安

你说得没错,一个简单的直观方法就是把它理解为一个场效应管,不断被激活和失活。

因此,只要是直流和低频信号,它都能通过:

-信号的电压范围在设备的 VDD 和绝对最大额定值范围内。

- 共模电压和摆幅不违反电气特性。

对于 1.8 V 逻辑电压(0-1.8V),这通常是安全的,因为该设备支持高达 3.3 V 的电源,而且绝对最大额定值高于 1.8 V。


VID 规格适用于高速差分线对,以确保信号完整性并将失真降至最低。对于低速 GPIO/UART 来说,这一点并不重要,因为..:

- 对带宽的要求要低得多。

- 在这种速度下,场效应晶体管开关的行为几乎与短路一样。

因此,在这种情况下,超过 1.6 V 的差分摆幅不是功能问题。


同一差分对的 TX → P 和 RX → N

这在电气上是可以接受的,只是需要注意一些问题:

两条线路将一起切换,这对 UART TX/RX 来说是没有问题的。

确保未使用的差分路由不会引入耦合或噪声。


总之,对于可靠的 UART/GPIO 通信来说,计划中的使用是可以接受的;只是在设计布局时要注意避免任何噪声。

希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你愉快,好运连连。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-28-2025 02:26 AM
更新者: