您好,
我正在与 GMAC 周边的 LWIP 合作。使用配置工具,我发现必须输入 MAC 地址才能生成配置。我可以访问集成电路上的硬件 MAC 地址吗?或可用于评估目的的范围?
感谢帕维尔的快速回放。
此致问候
埃文
你好@ivanperino、
S32K3 设备(例如 S32K358)没有将 MAC 地址烧录到 OTP 存储器中。这些 MCU 不包含集成的以太网 PHY,也不提供内置的唯一 MAC 标识符。
MAC 地址管理是每个客户的责任。恩智浦不为 S32K3 设备分配或保证 MAC 地址。分配策略(静态、动态或基于正式注册的 OUI)必须由客户定义和实施。
典型选项
作为参考,恩智浦确实为某些无线模块(BLE、Wi-Fi)提供了预编程的MAC地址,在这些模块中,全球唯一性是认证的必要条件。这不适用于 S32K3 MCU。
顺祝商祺!
帕维尔
铺装
您的建议看起来并不符合 IEEE 标准。将相同的 MAC 地址分配给同一网络中的两台设备(无论是否意外)都会导致第 2 层防火墙通常会检测到 MAC 欺骗。
我们的产品不能包含"任何随机的" MAC 地址。对于其他产品,我们得到的是 OUI 和使用范围。一句话物理设备(虚拟系统除外)的 MAC 地址必须是唯一的。恩智浦是否有避免重复的范围或方法?
希望您能在这里帮助我们。
埃文
没有,没有 HW MAC 地址。选择任何在网络/子网中唯一的 MAC 地址。
顺祝商祺!
帕维尔