2250304_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2250304_zh-CN

2250304_zh-CN

S32k358 获得燃烧

您好,

请说明在与 AFE 通信时导致 MCD 损坏或烧毁的原因。


Re: S32k358 Getting Burn

你好@arun464、

在与外部模拟前端 (AFE) 通信时,MCU(例如 S32K358)可能损坏或出现故障的潜在原因有以下几种:

  1. 电压等级不匹配

    • 如果 AFE 使用的逻辑电平(如 5 V)与 MCU 使用的逻辑电平(通常为 3.3 V)不同,则直接连接而不进行适当的电平转换可能会导致 MCU 引脚电压过高。
  2. 电源顺序不正确

    • 如果 AFE 比 MCU 先上电(反之亦然),信号线可能会浮动或驱动意外电压,从而导致闩锁或损坏。
  3. 接地问题

    • 较差的接地基准或接地回路会在设备之间产生电压差,从而导致通信线路上的电流涌动。
  4. ESD 或 EMI 事件

    • 缺乏适当的 ESD 保护或屏蔽会导致瞬态电压损坏 MCU I/O。
  5. 短路或接线错误

    • 不正确的引脚映射或装配过程中的意外短路会导致永久性损坏。
  6. I/O 线路电流过大

    • 相互驱动输出(总线争用)或不正确的上拉/下拉配置会给引脚带来压力。

为了帮助我们进一步分析,请您分享一下:

  • MCU-AFE 接口示意图(包括电源轨和信号线)。
  • AFE 部件号和使用的通信协议(SPI、I²C 等)。
  • 故障发生前的任何观察条件(如开机期间、负载情况下)。

这将使我们能够提供更具体的保护和设计改进建议。

顺祝商祺!

帕维尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-28-2025 04:25 AM
更新者: