您好,
我正在将索尼 IMX415 摄像头传感器移植到恩智浦 i.MX8M Plus (IMX8MP) 平台上。
在移植过程中,一些参考提到了通过 ISP 调整工具生成 XML 文件。
我的问题是
我真的需要生成 XML 文件才能让 IMX415 在 IMX8M Plus 上运行吗?
这些 XML 文件是否必须用于基本的传感器调试(通过 V4L2 / ISI 进行流式传输)?
这是一个好问题。
仍然需要 xml 配置/校准文件,请参见此处:
-AN13712: 800 万像素 ISP OS08A20 传感器
-AN13713: 800 万像素 ISP 新相机移植
我不知道为什么恩智浦最近删除了这个文件。
我认为您需要 xml 文件。您可以先使用分辨率相同的设备,然后再进行微调。
另见:
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/IMX8M-Plus-ISP/m-p/2220156/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc...
你好,
,关于 XML 文件,我还有一个疑问。
目前,我有用于相机传感器 OS08A20 的 XML 文件,能否将相同的 XML 文件用于 imx415 传感器?
他们删除了近期 isp-imx 项目中的 xml 文件,但您可以从早期项目中获取这些文件:
,将 xx 替换为以前的版本: isp-imx-4.2.2.xx.0.bin
例如检查:
https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/isp-imx-4.2.2.18.0.bin
https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/isp-imx-4.2.2.20.0.bin
等...
PS:还需要相应的 json 文件,因为无论如何都需要配置广角鱼眼畸变校正模块,即使你将其设置为绕过也是如此。