2249401_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2249401_ja-JP

2249401_ja-JP

IMX415カメラ移植 imx8mplus

こんにちは、

私は、Sony IMX415 カメラ センサを NXP i.MX8M Plus (IMX8MP) プラットフォームに移植する作業に取り組んでいます。
移植プロセス中に、ISP チューニング ツールを使用してXML ファイルを生成することがいくつかの参照で言及されています。

私の質問は次のとおりです:

  • IMX415 を IMX8M Plus で動作させるには本当に XML ファイルを生成する必要がありますか?

  • これらの XML ファイルは、基本的なセンサの起動 (V4L2 / ISI を介したストリーミング) に必須ですか?

  • XML 生成を回避する回避策または最小限の構成方法はありますか?
    IMX8Mプラス

Re: IMX415 camera porting imx8mplus

これは良い質問ですね。
ここでわかるように、xml 構成/キャリブレーション ファイルは依然として必要です。
-AN13712: 8MP ISP OS08A20 センサ
-AN13713: 8MP ISP 新カメラ移植
しかし、NXP が最近これを削除した理由はわかりません。

Re: IMX415 camera porting imx8mplus

私見では、xml ファイルが必要です。最初は同じ解像度のものを使用して、後で微調整することCAN。
以下も参照:
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/IMX8M-Plus-ISP/mp/2220156/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3...

Re: IMX415 camera porting imx8mplus

こんにちは、
その XML ファイルに関してもう一つ疑問があります。
現時点ではカメラ センサ OS08A20 の XML ファイルがありますが、同じ XML ファイルを imx415 センサに使用できますか?

Re: IMX415 camera porting imx8mplus返信ありがとうございます。しかし、最近の isp-imx プロジェクトから xml ファイルが削除されるというのはどういう意味ですか?新しいカメラセンサを移植する際にはそれらは不要になりますか?Re: IMX415 camera porting imx8mplus

PS: バイパスするように設定した場合でも、Dewarp モジュールを構成する必要があるため、対応する json ファイルも必要です。

Re: IMX415 camera porting imx8mplusXML ファイルを取得するにはどうすれば CAN ますか?何かアイデアがあれば教えてください。OS08A20 の場合、「Sensor0_Entry_os08a20.cfg」という名前のファイルがあり、ファイル内には次の内容が含まれています。
名前="os08a20"
drv = "os08a20.drv"
モード= 0

[モード.0]
xml = "OS08a20_8M_10_1080p_リニア.xml"
dwe = "dewarp_config/sensor_dwe_bypass_1080P_config.json"

[モード1]
xml = "OS08a20_8M_10_1080p_hdr.xml"
dwe = "dewarp_config/sensor_dwe_bypass_1080P_config.json"

[モード2]
xml = "OS08a20_8M_10_4k_linear.xml"
dwe = "dewarp_config/sensor_dwe_bypass_4K_config.json"

[モード3]
xml = "OS08a20_8M_10_4k_hdr.xml"
dwe = "dewarp_config/sensor_dwe_bypass_4K_config.json
私の疑問は、これらの json ファイルが必要かどうかということです。
Re: IMX415 camera porting imx8mplus

最近の isp-imx プロジェクトから xml ファイルは削除されましたが、以前のプロジェクトからは取得CANます。
isp-imx-4.2.2.xx.0.bin の xx を以前のバージョンに置き換えます。
例を確認してください:
https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/isp-imx-4.2.2.18.0.bin
https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/isp-imx-4.2.2.20.0.bin
等...

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-28-2025 05:25 AM
更新人: