2249169_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2249169_zh-CN

2249169_zh-CN

PN7642 RF 设计导入使用技巧和窍门

先决条件:

PN7642 设计导入建议

 

1// 阻抗调谐

目标阻抗是根据目标应用来选择的。如果需要全功率(如 POS 终端)。建议目标阻抗为15-17 Ω

对于使用ULPCD的低功率应用,通常偏好较高阻抗,30-50 Ω(对称调谐)。

 

2// 动态功率控制

 

3// H场检查

存在规定的极限值,尤其是读取器辐射的最大 H 场。超过这些限制可能会导致 NFC 卡或 NFC 标签损坏。

可以借助测试设备测量 H 场,例如:

  • ISO 10373-6测试PICC
  • EMVCo 3.0 测试 PICC

仅供参考,客户可使用如下所示的“智能”场强度探头:


 
Tomas_Parizek_0-1764148815270.jpegTomas_Parizek_0-1764148815270.jpeg

 

4// 高频衰减器值

  1. 请开启 RF 场,并确保 DPC 已在上一步设置并启用
  2. 请读取 CLIF_RXCTRL_STATUS 寄存器,并查看 HF_ATT_VAL,如下所示。
Tomas_Parizek_1-1764147827990.pngTomas_Parizek_1-1764147827990.png

满功率下“无载”状态的值应约为 35-45dec。

如果该值超出此范围,客户需调整 Rx 电阻以达到目标值。

5// 接收器设置

  • 使用 NXP 提供的默认设置,检查“功率”范围和通信范围。

功率范围 -> NFC 标签仍能生成响应信号,但 NFC 读卡器无法接收到它的距离。

通信范围 -> NFC 标签仍能与 NFC 读卡器通信的距离

理想情况下,功率范围 ≈ 通信范围

此外,NFC 读卡器不应产生任何错误通信,例如 “HAL COLLISION ERROR”

接收机的优化可以通过以下方式进行:

  • 进入 DPC 校准
  • 进入 “ARC” 菜单,选择“禁用”ARC 算法。

Tomas_Parizek_0-1764153827503.pngTomas_Parizek_0-1764153827503.png

这将强制IC使用以下寄存器/EEPROM中的RX设置

  • SIGPRO_RM_TECH_REG
  • DGRM_RSSI_REG

 

5.1// SIGPRO_RM_TECH_REG(RM_MF_GAIN 参数)

该参数主要用于定义输入放大器的增益。

  • 选择 SIGPRO_RM_TECH_REG
  • 将“操作”切换至 EEPROM,并选择所需的技术。
  • 将 RM_MF_GAIN 增加至 0x021(具体数值视设置而定)。
 
Tomas_Parizek_0-1764154133976.pngTomas_Parizek_0-1764154133976.png

 

5.2// DGRM_RSSI_REG(DGRM_SIGNAL_DETECT_TH_OVR_VAL 参数)

该参数定义了内部逻辑开始解码输入信号的阈值。

如果阈值过低或非常接近噪声底,系统可能会将噪声检测为NFC通信。

因此,阈值 + 裕量 > 噪声底限

最佳做法是执行“信号检测阈值”分析。此操作可借助 NFC Cockpit 实现(详见 PN7642 设计导入建议)

因此,用户可以根据插入的"边界值",获得"噪声"的平均值,并建议的"DGRM_SIGNAL_DETECT_TH_OVR_VAL"门限。

标记 (m) + 噪声平均值 (μ) = 阈值

6+16=23

然后,将该数值按如下方式写入 “DGRM_RSSI_REG” EEPROM。

 
Tomas_Parizek_0-1764155707250.pngTomas_Parizek_0-1764155707250.png

6// ULPCD 设置

默认值通常是很好的起点。在第一阶段,用户需要注意 RSSI 阈值和 ULPCD VDDPA。

  • ULPCD VDDPA 的选择应确保高频衰减器值不为0x00!ULPCD 中高频衰减器的典型值约为0x05-0x0B

 

6.1// RSSI阈值评估

为了正确选择 RSSI 阈值,建议执行 ULPCD 校准,例如 20 次,并检查设备的 RSSI 信号的“抖动”情况。


Tomas_Parizek_0-1764168768113.pngTomas_Parizek_0-1764168768113.png

如果您发现 RSSI 值出现抖动,例如如上所示抖动5 个单位。这种情况下的绝对最小阈值为6 。一般来说, 2个单位的裕量就足够了。因此,在这种情况下,最佳阈值为7

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-26-2025 11:10 PM
更新者: