S32G-PROCEVB3-S 闪烁 LED您好,支持者
我们有一个 EVB3 板,可以尝试通过简单的设置进行验证
- S32G 汽车网络处理评估板 3 | NXP 半导体
- 尝试刷新 S32FT 中的一个样本 blob 文件以验证板是否正常工作
- C:\NXP\S32FlashTool_2.3.3\examples\S32G\SRAM\S32G_TestTransmission_921600_8E1_0x34080000_SRAM.bin


- -> 好
- 现在创建一个简单的闪烁 LED,将此指令中的步骤应用于 EVB3
- 该演示的目标是闪烁 2 个 LED 灯

- 准备设置


- 按照指令创建项目,但适应 EVB3(指令适用于 RDB)
- 修改 .mex文件
- 成功生成
- 创建图像(.blob),使用 IVT 工具对闪存(QSPI 协议)进行编程
- 切换到启动模式串行
- 从 SW10 开关关闭主板电源
J50:1-2 SW
14:1-2:1-OFF,2-OFF SW15:1-OFF,2-ON J
158:3-5 和 4-6
- 将算法文件上传到 QSPI
- 然后闪烁 .blob文件
- 关闭板并切换到启动配置
- 从 SW10 开关关闭主板电源
J50:1-2 SW
14:1-2:1-ON,2-OFF SW
15:1-OFF,2-OFF
J158:3-5 和 4-6 SW6:BOOTCFG [5:7]:6-OFF,7-OFF,8-
OFF
SW7:全部关闭 SW8:全部关闭 SW9:全部关闭主板电源
- 有时等待,但 D14 和 D15 LED 不闪烁
请帮助检查我上传到附件中的项目。
谢谢!
Re: S32G-PROCEVB3-S Blink LED请注意,target 仅独立组网 (SA) 运行单个 M7 Core 的项目Re: S32G-PROCEVB3-S Blink LED以下是我的项目样本附件
Re: S32G-PROCEVB3-S Blink LED感谢乔伊
但在将 SW 闪存到 M7 后,似乎还不能工作 - LED 还没有闪烁
请您帮助检查附件,或使用 SD 卡将 blob bin 文件发送给我进行检查。
谢谢、
Re: S32G-PROCEVB3-S Blink LED感谢乔伊
我试过了,但似乎还不行。
请注意,我使用 IVT 工具创建了 Blob 图像,并闪存到 QSPI 中。


请您帮我发送一个 .blob您能为我生成一个文件,以便在我的 EVB3-S 中进行验证吗?
谢谢