CAN通信プラグインを設定する場合、接続文字を生成できません。代替となるCAN通信プラグインの新バージョンはありますか?
こんにちは、
表示されているエラーは、FreeMASTER のインストールが間違っていることを示しています。最新バージョン ( 3.2.6 ) を管理者として再インストールしてください。すでに最新バージョンがインストールされている場合は、「register.bat」を実行してプラグインの登録を修正CAN。管理者として。register.bat は通常、インストール フォルダー c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER にあります。
バージョン 3.2.6 では、CAN 通信プラグインが更新され、一部のホスト インターフェース (IXXAT、Kvaser、ZLG) の CAN-FD モードもサポートされます。
よろしくお願いいたします。
ミハル
上記で提案した実験を試してみてください:
「管理者として」"cmd" コマンドライン プロンプトを起動し、"c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER" に 'cd' して、register.bat を実行します。
コンソール出力のスクリーンショットを送信します。
私のものと似ているはずです:
ありがとう、
ミハル
しかし、管理者として実行しているにもかかわらず、フリーマスターを開くことができません
error=5 は通常、「アクセスが拒否されました」を意味します。何らかの理由でシステムがプラグインの登録を許可していません。インストーラーを「管理者として」実行していますか?
実験として、コマンド ライン プロンプトを「管理者として」起動し、「c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER」に 'cd' して、register.bat を実行してください。
コンソール出力のスクリーンショットを送信します。
ありがとう、
ミハル
はい、あなたと同じです
同じではありません。出力内のエラー メッセージに注意してください。
同じコンソールでこのコマンドを実行してください:
regsvr32 mcbobjps.dll
成功メッセージウィンドウが表示されます。(ただし、おそらくエラー メッセージが表示されるでしょう):
出力されたスクリーンショットを共有してください (PrintScreen キーを使用してスクリーンショットをクリップボードに取得し、Ctrl+V でメッセージを送信CAN)。
よろしくお願いいたします。
ミハル
最新バージョン (3.2.6) をダウンロードしたところ、インストールが失敗したと表示されました。しかし、以前のバージョンを再度インストールするとインストールは成功しました。そこで、新しいバージョンのプラグインを残して古いバージョンに入れたところ、当初の問題が発生しました
こんにちは、
3.2.6 のインストール問題を解決してみましょう。この投稿では、新しいバージョンを再インストールするときに発生する典型的な問題について説明します。
まず古いバージョンをアンインストールし、次にC:\Program Files (x86)\Zero G Registry\.com.zerog.registry.xmlをクリーン/削除してみてください。その投稿で議論されたファイルですか?
この後、管理者として 3.2.6 をインストールしてみます。
ありがとう、
ミハル
次に何をすべきか
こんにちは、
エラー コード0x80070005はアクセスが拒否されたことを意味します。cmd を実行するときに「管理者として実行」を使用していないと思われます。
Windows エクスプローラーでregister.batファイルを見つけて、「管理者として」実行します。
よろしくお願いいたします。
ミハル
他に何か理由があるのでしょうか?インストール中に問題が発生しました。当時はまだこのファイルを実行する必要はなかった