为了支持舍弗勒,我需要 RTD 0.4.5 版的 MRAM 驱动程序示例,舍弗勒正在使用 RTD 0.4.5 版。RTD 代码包中提供的示例不是开箱即用的,我们无法构建它们。
其目的是测试向 MRAM 的写入,但舍弗勒公司对这种方法是否有效表示怀疑。
谢谢!
你好,我是@nxp52415、
我在 S32DS 上查看了使用 0.8.0 CD03 软件包版本的示例。正如你所说,我还看到了一个版本错误。要修复此错误,您可以更改以下内容:
1.在"Get Clock Frequency API" 中选择"Enabled" 。
2.添加 Mcl 模块并选择"启用 CACHE 支持"
3.生成代码并版本项目,将出现错误:
修复:将 "NaNU" 更改为 0U 并重新版本项目。
顺祝商祺!
丹
你好,我是@nxp52415、
MRAM 示例在 0.8.0 CD03 软件包版本上进行了测试和验证。用户可以参考这些示例。
在 0.4.5 版本中,要版本此示例,用户需要设置如下路径。
顺祝商祺!
丹
嗨,丹、
谢谢,但我指的是 S32Ds 中的示例。您是否有提示如何让它们可以建造?
0.8.0 CD03 MRAM 示例也无法版本。
此致
非常感谢,这招管用了!