你好,我是这个恩智浦-SAF85xx SOC的新手,每次我编写代码和刷机时我都需要手动更改bmode1,谁能帮我获取有助于控制b模式开关并将板 RESET 为闪存和启动的GUI。
你好
我假设你正在使用恩智浦的EVK和S32闪存器工具通过UART刷新设备。
BMOD 引脚控制设备的启动方式(从闪存或串行/CAN)启动,只能通过引导引脚(电路板上的 DIP 开关)进行配置,不能通过任何 GUI 进行配置。
例如,发展的最佳途径是
1) 将应用程序加载到 RAM 中,并使用 DEBUG 探针执行。(无需每次闪存和更改 BMOD 引脚)。
2) 使用网络引导加载程序代码包,该代码包允许客户在每次需要时通过以太网更新应用程序。
我不知道你的要求,所以我不确定怎样做对你最有利。
如果有帮助,请告诉我、
此致敬礼,
佩德罗-戈麦斯
谢谢 @nxf59728 的回复,我正在使用 SAF85xx SoC,是的,闪存工具用于 USB 闪存,最近我得知有一个脚本可以用来更改启动模式和闪存模式。如果是这样,请分享,我也想知道在哪里可以得到网络引导加载程序软件包。
你好@AbdulKhader、
我很确定没有这样的脚本可以更改启动/闪存模式,因为这些是引导引脚,在启动时读取。请向我提供这一信息的来源,因为我认为这其中存在某种误解。
关于网络加载程序,您应该可以通过恩智浦软件账户访问它。The direct link ishttps://freescaleesd.flexnetoperations.com/337170/701/13109701/SAF85xx_SAF86xx_Network_Bootloader_5....
但您需要登录。如果您没有恩智浦软件账户,请告诉我,我可以(在所有合法部件都齐全的情况下)为您提供访问权限。
另外,您能告诉我您正在做什么项目吗?
希望这能帮到您,
此致敬礼,
佩德罗
非常感谢您提供的信息 @nxf59728,我正在
尝试在 A53(裸金属)和 M7(NXP-RTOS)双向之间存储和检索 200KB 样本数据的 IPCF 通信,浏览示例代码,
正在尝试配置 mex 文件,我正在使用 Slimboot-Loader 生成单个图像但遇到了问题,我一直在寻找一款可以执行 USB/UART 的基于 GUI/脚本的软件工具模式切换到启动模式,反之亦然;无需手动更改 Bmode1。