2248391_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2248391_ja-JP

2248391_ja-JP

MCU負荷計算

こんにちは、Nxpチーム

私は eatt セントラル SDK を使用する Kw45 ボードを使用しており、ワイヤレス サンプルで UART に接続してデータを印刷しています。MCU の負荷、アイドル タスク時間、およびビジー時間を計算したいのですが、NXP は MCU 負荷を計算するための参照ドキュメントや方法を共有できますか。

ありがとうございます。よろしくお願いします。

チェタン

Freedom開発プラットフォームRe: MCU load calculation

FreeRTOS を使用している場合: CPU 負荷 (割り込みなし) に関する情報を含むパフォーマンス分析が組み込まれています。https ://mcuoneclipse.com/2018/02/25/performance-and-runtime-analysis-with-freertos/およびhttps://mcuoneclipse.com/2019/12/31/implementing-freertos-performance-counters-on-arm-cortex-m/を参照してください。

それ以外では、SystemView を使用することもできます: https://mcuoneclipse.com/2015/11/16/segger-systemview-realtime-analysis-and-visualization-for-freert...

お役に立てば幸いです。

エーリッヒ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-26-2025 06:11 AM
Updated by: