2248146_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2248146_ja-JP

2248146_ja-JP

i.MXデータシートにおけるNVCCの意味

こんにちは、

i.MX データシートを確認していると、NVCC_* で始まるピン名が頻繁に表示されます。

NVCC の意味を説明していただけますか?
また、名前に NVCC が含まれるピンにはどのような意味があるのでしょうか?

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いいたします。

Re: Meaning of NVCC in i.MX Datasheet

どの製品を指しているのでしょうか? NVCC は「Nominal Voltage Common Collector」の略で、NVCC_* ピンは I/O パッドのグループ (GPIO、UART、SPI など) に電圧を供給する電源ピンです。

NVCC_SD などは、SD カード インターフェース ピンに電力を供給します。

Re: Meaning of NVCC in i.MX Datasheet

こんにちは、リタさん。

ご説明ありがとうございます。私が言及していた製品は i.MX93 です。

NVCC は公称電圧共通コレクタの略語であり、NVCC_* ピンは GPIO、UART、SPI などの特定の I/O グループに電圧を供給する電源ピンであることを理解しています。NVCC_SD が SD カード インターフェース に電力を供給する例は非常に役に立ちました。

サポートありがとうございます。

よろしくお願いします、
トカト

Re: Meaning of NVCC in i.MX Datasheet

こんにちは@tkato

どういたしまして。

ご質問がございましたら、新しいThreadを作成してお気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください

よろしくお願いいたします。

リタ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-01-2025 01:26 AM
Updated by: