2233159_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2233159_ja-JP

2233159_ja-JP

IMXRT1021 SJCセキュアJtagコントローラのMCULinkデバッガによるロック解除

こんにちは!

Secure JTAG コントローラを使用して、iMXRT1021 の JTAG ポートのロックを解除できるようにしたいと考えています。

JLink または Lauterbach デバッガーを使用したロック解除に関するオンライン記事を見つけましたが、MCULink デバッガーでも可能かどうか知っている人はいますか?

よろしくお願いします!

MIMXRT1020-EVK

i.MXRT 102xRe: IMXRT1021 SJC Secure Jtag Controller unlock with MCULink debugger

こんにちは、

i.MX RT1021 の Secure JTAG 機能は、この認証方法をサポートする特定の外部デバッガ ツールを必要とするチャレンジ/レスポンス ベースの認証メカニズムを実装します。

現在、NXP は、Secure JTAG を使用した次のデバッガーのサポートを文書化しています。
- SEGGER J-Link
- ラウターバッハ トレース32
- ARM RVDS/DS5 デバッガー

MCULink デバッガーは、安全な JTAG 実装に関して NXP によって正式にテストまたはサポートされていません。J-Link と Lauterbach は、i.MX RT シリーズで安全な JTAG を実装するための手順とスクリプトを確立していますが、MCULink については文書化された手順はありません。

実装の詳細については、i.MX RT シリーズの安全な JTAG 実装に関するガイダンスを提供するアプリケーション ノート AN12419 を参照してください。

アプリケーションに JTAG デバッグが不可欠な場合は、i.MX RT デバイス上の安全な JTAG のサポートが文書化されている SEGGER J-Link Plus などの互換性のあるデバッガーを使用することをお勧めします。

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-24-2025 10:50 PM
Updated by: