2232767_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2232767_zh-CN

2232767_zh-CN

i.mxrt1010 有时会挂在启动 ROM 代码上

大家好,

客户遇到了一个问题,即i.MXRT1010有时会挂在启动ROM代码中,无法跳转到用户应用程序。

但是,使用 MCUXpresso 安全配置工具/闪存编程器读取或非闪存似乎可以解决问题。

造成这一问题的原因是什么,如何才能避免再次发生?

谢谢。

i.MX RT101xRe: The i.MXRT1010 sometimes hangs on the boot ROM code

Hello

映像可能版本不正确,请验证该映像是否包含 FCB 和 IVT。
此外,确保 Boot_mode 和 Boot_cfg 是闪存的正确配置。

BR,
Omar

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-26-2025 08:34 PM
更新人: