写真に示すように、ヒューズ 0x20 はまだ焼き付けられていないため、blhost を使用してキーを書き込むことはできません。これはなぜでしょうか?
Hello
NXP 開発ボード [KW45B41Z-EVK / KW45-LOC] を使用しているか、カスタム ボードを使用しているか確認していただけますか?これは必要なキーに影響を与えるためです。
ヒューズを焼くためのガイドや指示に従っているかどうか確認していただけますか?
ボードはISPモードになっていますか?
ヒューズを燃やす方法は元に戻すことができないことに注意することが重要です。したがって、ヒューズを変更する場合は注意することをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
ルイス
これは当社のボードの最小システムデザイン回路図ですが、このデザインに問題があるかどうかお伺いしてもよろしいでしょうか?
こんにちは、
カスタムボードの設計を確認するには、 KW45(オートモーティブ)またはK32W1 / MCXW71(IoT /インダストリアル)を使用して初めてPCBを正しく構築する最良の方法という投稿を確認することをお勧めします。この投稿には、 KW45ハードウェア設計推奨事項の推奨事項を含む、KW45ボードに必要な全体的な特性が含まれています。
キーがまだ書き込まれていないとおっしゃったように、デバイスにキーをプログラムする必要があります。RoTKTH キーと SB3KDK キーをフューズに書き込むことが不可欠です。また、画像のエラーは、SB3KDK キーのプログラミングに失敗したことを示しています。
KW45 カスタム ボードが KW45B41Z-EVK と同じように使用するのか、それともカスタム エンド アプリケーション用なのか確認していただけますか?
KW45ボードをKW45B41Z-EVKと同じ機能で使用する場合は、AN14003の5.2.1章に記載されているデフォルトのSBKDKおよびRoTKTHキーを使用できます。
ボードを別のカスタムエンドアプリケーションで使用する場合は、カスタムキーと署名されたイメージを生成する必要があります(4.2章とJupyter Notebookの例で説明されているプロセス)。カスタムキーの場合は、.sb3を生成する必要があります。.xipを使用したファイルカスタム キーを構成するファイル。
よろしくお願いいたします。
ルイス