2223748_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2223748_ja-JP

2223748_ja-JP

プロファイル cm-i.mx53 製造ツール

こんにちは。CM-i.mx53 SoC に関してサポートが必要です。cm-i.mx53 で動作する eboot-uut.bin ファイルが必要です。または、mfgtool の cm-i.mx53 の完全なプロファイル。

Re: profile cm-i.mx53 mfgtool

1.NXP Web サイトから mfgtool をすでにダウンロードしました。2. eboot-uut.nb0 ファイルはすでに正しい場所にあります (いずれのCASEも、UCL ファイル内で指定されたパスにのみ対応している必要があります)。3. UCLはすでに調整済みです。cfg ファイルを変更することは考えていませんでした。確認してみます。4. 最新の UUU ツールは i.mx53 では動作しません。AdvantechのROM1210用のプロファイルcm-i.mx53が必要です。助けようとしてくれてありがとう。

Re: profile cm-i.mx53 mfgtool

こんにちは、

i.MX プロセッサの製造ツール (MFGTool) には、プロセッサ モデルごとに特定のファームウェア ファイルが必要です。CM-i.MX53 の場合、i.MX53 プロセッサ用に設計された適切な MFGTool パッケージを使用する必要があります。

同様のCASEに基づいて、次のリソースを確認することをお勧めします。

1. NXP Web サイトの i.MX ソフトウェアおよび開発ツール リソース セクションから i.MX53 MFGTool パッケージをダウンロードします。

2. eboot-uut.bin ファイルは、MFGTool パッケージの Profiles フォルダ (通常は「Profiles/MX53/OS Firmware」ディレクトリのようなパス) にあります。

3.CM-i.MX53 のカスタム プロファイルを作成する必要がある場合は、特定のプロファイル設定を含めるように cfg.ini ファイルを変更し、必要に応じて ucl2.xml スクリプト ファイルを調整する必要があります。

4. 新しい開発の場合は、最近の NXP サポートで MFGTool に代わる、より新しい UUU ツール (Universal Update Utility) の使用も検討してください。

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-24-2025 10:49 AM
更新人: