[S32M276] ICを使用したサンプルを作成中です。角度センサ用に48pin_VDDEを設定しました。データシートによると、VDDE の最大出力電流は 30 mA で、角度センサーの供給電流は最大 2.5 mA です。過電流検出を動作しないように設定した場合、VDDE ピンは 5 V しか出力できませんでした。過電流検出を有効にすると、VDDE ピンから 5V が出力されなくなります。この質問についてヒントをいただけませんか?
参考までに該当回路を下記に示します。推奨されているカップリング コンデンサの値は何ですか? > HW デザイン マニュアルには推奨値がありません。このデザインでは 4u7 MLCC を使用します。
当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。
リファレンスマニュアルの78.4.3 VDDE を電源として使用するセクションに、問題に関する詳細が記載されています。
そのような手順に従ったかどうか確認していただけますか?
問題が解決しない場合は、プロジェクトを共有して、当社側で S32M27XEVB を使用してテストしてください。
この情報が役に立つことを願います。
こんにちは、レオ。
親切なコメントをありがとうございます。ソフトウェア エンジニアに確認したところ、リファレンス・マニュアルの 78.4.3 VDDE に従って VDDE が設定されており、起動後に過電流イベント情報が発生したことが確認されました。残念ながら、機密事項のため、プロジェクトの回路図全体を送信することはできませんでしたが、VDDE (48 ピン) 関連の回路は、前述のとおり、48 ピンに 4.7uF MLCC が 1 つと、角度センサ (TLE5501) の電源用に 100nF MLCC が 2 つと、非常にシンプルです。
当社のソフトウェア エンジニアは、突入電流をテストするためのテスト FW を提供します (過電流機能を有効にするために 100 ミリ秒の遅延あり)。
HW レベルでの突入電流、VDDE 突入電流は 1.03A で 30us 持続することを確認しました。
地元の NXP テクニカル サポート担当者によると、VDDE は VDD から派生しており、VDD がすでにフィルタリングされている場合は、VDDE 用にさらに MLCC を配置する必要はないとのことでした。
角度センサ TLE5501 のデータシートを確認したところ、100nF*2 結合 MLCC が推奨されており、保持する必要があります。
SO、4.7uFを取り外して再度テストしたところ、結果は次のようになりました。
1、過電流フラグは100nF*2の状態でまだ設定されています。
2、突入電流は約21.7mAで、20ns持続します。
以下は私の質問です。
1. 推奨のカップリングコンデンサの値は何ですか?48 ピンの近くにある 4.7uF のコンデンサを削除し、角度センサ用の 2*100nF のコンデンサのみを残すことは可能ですか?
2. VDDE 出力の突入電流しきい値は何ですか?2*100nF の状態のときに 21.7mA になると、VDDE の過電流イベントが発生しますか?HW の観点から見ると、この値は 30mA の最大出力値を超えず、MCU に悪影響を与えることはありません。
不明な点があれば、いつでもご連絡ください。ありがとう。良い一日を。
よろしくお願いいたします、テッド
こんにちは、
回路図のレビューなどの機密性の高いサポートについては、次の方法でチケットを送信してください:->サポート
VDDE の推奨コンデンサ値については、AN14116 には記載されていませんが、高電流ピークを回避するために 1uF 未満が推奨されます。
VDDE の最大許容連続電流 (@ 電源 = 5 V)は 30 mA です。
過電流検出閾値は175mAです。
一方、 VDD_AE10 または VDD_HV_A は外部負荷には使用しないでください。代わりに VDDE を使用できます。
問題が解決しない場合は、回路図のレビューを送信してください。
これで問題が解決することを願っています。
こんにちは、レオ。
温かいサポートをいただき誠にありがとうございます。すでに送信チケットとともに回路図を送信しましたが、届きましたか?レビューにご協力をお願いします。
48ピンVDDEのトピックに戻ると、前に言ったように、4.7uF MLCCを取り外し、100nF*2のみを保持すると、テスト結果では突入電流が約1.06Aで1us間続くことが示されました。それでも 175mA の過電流検出しきい値を超えており、結果として過電流イベント情報が発生します。
*テスト FW では、VDDE コマンドの後に 100 ミリ秒の遅延で過電流機能がアクティブになります。
突入電流エネルギーは非常に低いですが、それでも S32M276-IC の内部スイッチに損傷を与えるかどうかを確認したいと思います。
影響がなければ、HWソリューションとして外付けMLCC 100nF*2でVDDEを作りたいのですが、
次のバージョンでは、VDDE コマンドの後に 100 ミリ秒の遅延で過電流機能がアクティブになる FW ソリューションも提供されます。
提出した突入電流データの一部に誤りがありましたことをお詫び申し上げます。VDDE の突入電流の補正は次のとおりです。
1、回路図によると、VDDE に外付け 4.7uF+100nF*2 を接続すると、突入電流は約 1.31A で、20us 持続します。
2、4.7uF を削除し、角度センサ用の 100nF * 2 カップリング MLCC のみを保持すると、突入電流は約 1.06A で、1us 間持続します。
3、すべての外部 MLCC を取り外すと、突入電流は約 21.7mA になり、20ns 持続します。
1 と 2 の突入電流が 30mA (VDDE の最大出力電流) を大幅に上回ると、過電流イベント情報が発生します。>> SO、100ms後に過電流機能が作動するという条件でテストしてみました。
3. の場合、30mA 以下であれば過電流は発生しません。
VDDE は VDD から派生しており、設計ガイドラインに従って十分な MLCC がすでに備わっているため、4.7uF MLCC を削除してもよろしいでしょうか?
また、角度センサのデータシートによれば、その電源ピンには 100nF*2 のカップリング MLCC を取り付ける必要があります。質問ですが、ステータス 2 (100nF * 2) を選択できる場合、1.06A 1us の突入電流によって SOC が損傷するでしょうか?損傷がない場合は、過電流機能の遅延を設定して、VDDE 過電流機能を有効にすることができます。
私はこのトピックについて別の解決策を思いつきました。角度センサに VDDE を使用する本来の目的は、低電力モードです。システムでは、ECU の静止電流が 100uA 未満である必要があります。そして、以下の表のように、S32M276 IC がディープスリープ モードでこれを達成できることを確認しました。角度センサの電源をVDDEからVDD_AE10またはVDD_HV-Aに切り替えることは可能でしょうか?変更後にディープスリープ電流値に影響が出て、100uA以下のシステム要件を満たすかどうかが気になります。
ご返信をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
回路図を受け取りました。
適切な回答を提供できるよう、ご質問に対する社内フィードバックを得るための時間をもう少しください。
ご理解とご協力をお願いいたします。
こんにちは@Ted_Qiao 、
ご辛抱いただきありがとうございます。現在、同僚のレオが休暇中のため、当面は私がこのCASEを引き継ぎます。以下に社内チームからのフィードバックを記載します。
100nF の代わりに 10nF のキャップを 2 つ使用してみることをお勧めします。突入電流を生じさせるには大きすぎるため、シャットダウンが引き起こされる可能性があります。センサの電源が十分に安定している場合は、キャップを取り外すことで、このような大きな突入電流を回避することができます。
一方、PMC 電圧を 3.3V に変更して突入電流がどのようになるか確認することもできます。つまり、キャップを 3.3V で事前充電してから 5V に変更します。
データシートによると、VDDE 過電流最大しきい値は 175 mA なので、1A は大きすぎます。
よろしくお願いします、
ジュリアン
ご丁寧なご返信ありがとうございます。私は角度センサのデータシートに従って、依然として 2*100nF MLCC を使用することを主張します。SO、1.06A の 1us の突入電流が VDDE ピンに流れ込むと、MCU が損傷するのでしょうか?
こんにちは@Ted_Qiao 、
データシートによると、VDDE 過電流最大しきい値は 175 mA なので、1A は大きすぎます。
これは非常に短いパルスですが、繰り返されるイベント情報により内部スイッチにストレスがかかり、長期間にわたって影響を及ぼす可能性があり、過電流イベント情報がトリガーされる可能性も高くなります。
前述したように、社内チームからの推奨は、PMC 電圧を 3.3 V に変更して突入電流がどのようになるかを確認することです。つまり、キャップを 3.3 V で事前充電してから 5V に変更します。評価にはデータが必要です。
よろしくお願いします、
ジュリアン