こんにちは、
新しい RT700 には TTS がアプリケーションとしてリストされていることがわかります。アプリケーションデモやユースケースのコードはどこで入手できますか?
テキスト読み上げ | NXP Semiconductors
こんにちは、
弊社の音声ソフトウェアにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
CANのテキスト読み上げサンプルコードはここにあります:
https://github.com/nxp-appcodehub/dm-text-to-speech-based-on-rt700
この例では、MIMXRT700-EVK (i.MX-RT700) で英語のテキストを音声に変換し、ヘッドフォンからオーディオを出力する方法を示します。
こんにちは、トム。
弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
Github で Text To Speech アプリケーションを見つけてください:
https://github.com/nxp-appcodehub/dm-text-to-speech-based-on-rt700
この例では、MIMXRT700-EVK (i.MX-RT700) で英語のテキストを音声に変換し、ヘッドフォンからオーディオを出力する方法を示します。