こんにちは。トレーニング中の開発者です。VSCode と Zephyr 4.3.0 で MCUXpresso を操作しようとしています。FRDM-IMX93 の Zephyr リポジトリから「同期」または「hello world」の例をインポートしようとしましたが、ビルドしようとすると「エラー: キャッシュに CMAKE_PROJECT_NAME が見つかりませんでした」というメッセージが表示されます。私は、MIMXRT1060-EVKB と MIMXRT1160-EVK を同じセットアップで使用して、非常に簡単な作業をいくつか問題なく実行し、プロジェクトは正常にビルドされました。まだ Zephyr の基礎を学ぼうとしている最中なので、何か見逃しているものがあるかどうかはわかりません...
こんにちは@jaseze01
正しいコンパイル ツールをインストールしましたか?
このエラーは通常、CMake が適切に初期化されていないことを意味します。
よろしくお願いします。
ダニエル