2207450_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2207450_ja-JP

2207450_ja-JP

NXP(CTN730)プログラマモデルの推奨

私は緑色です。 

MCU-Link Proの注文構成リストが必要です。NXP CTN730 にファームウェアをダウンロードするには、J-Link を使用する必要があることに注意してください。


ありがとうございます。

通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO)Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation

こんにちは@greenyangMY

CTN730 関連の設計リソースが必要な場合は、以下のリンクからチケットを送信してください。

NXP 開発者向け技術サポートとリソース | NXP セミコンダクターズ

KaiLi_0-1763614735679.pngKaiLi_0-1763614735679.png


Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation

こんにちは@greenyangMY

自分でボードを設計しましたか?インターフェースは次のようになります。

KaiLi_0-1763614432456.pngKaiLi_0-1763614432456.png

MCU-Link Pro を使用すると、このインターフェースを介して直接デバッグまたはダウンロードを行うことができます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-24-2025 04:46 AM
更新者: