2207360_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2207360_zh-CN

2207360_zh-CN

恩智浦(CTN730)编程器型号推荐

我们目前需要使用 J-Link 协议对 NXP CTN730 微控制器进行编程。能否推荐一款合适的恩智浦编程器型号?

MCU-Link Pro 支持这种功能吗?如果可以,请提供一些有关配置的信息。我们需要购买编程器。

还有一个问题,我们需要同时下载固件。还请告诉我们如何做到这一点。

期待您的回复。

谢谢。


绿杨

Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation

嗨,KaiLi、

我是绿色的。 您在回复中说我们可以使用 MCU-Link Pro 下载固件。请将相关设计资源发给我。

我需要 MCU-Link Pro 的订单配置清单。请注意,我们需要使用 J-Link 将固件下载到 NXP CTN730。


谢谢。

绿色

Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation好吧,我需要用公司的电子邮件辞掉账户。对不对?Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation

你好@青阳

LPC-Link2 或 MCU-Link Pro 支持 CTN730。

Re: NXP(CTN730) Programmer model recommendation

你好@青阳

所有与 WLC 相关的设计资源均为网络安全文件,因此请使用贵公司的电子邮件地址注册账户,然后与恩智浦签署保密协议。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-24-2025 10:53 AM
Updated by: