2207285_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2207285_zh-CN

2207285_zh-CN

适用于 ARM 2.2 的 S32 Design Studio — 许可证激活错误(cllReason errorNo=27:最大回复次数)

你好

我在使用适用于 ARM v2.2 的 S32 Design Studio 时遇到了许可证激活问题,我无法再使用这个工具了。

  • 产品:适用于 ARM 的 S32 设计工作室

  • 版本:2.2

  • 操作系统:Windows 10(64 位)

  • 许可证类型:节点锁定(激活码)

  • 激活代码3668-673A-125A-5626

当我启动 S32DS 时,会显示 "产品许可证 "窗口:

状态:许可证丢失

如果我点击 "激活 "并输入激活代码,就会立即出现以下错误:

CLLReason [errorNo=27, errorString=向远程激活服务器发送返回请求和处理响应时出错。退货数量已达到上限,如需帮助,请联系产品供应商。(FNP 错误 0),flxActMajorErrNo=0,flxActMinorErrNo=0,flxActSysErrNo=0,flxCommErrNo=0] (FNP 错误 0),flxActMajorErrNo=0,flxActMinorErrNo=0。

据我所知,这意味着已达到该激活码的最大返回/移动次数。
过去我曾多次重新安装 S32DS 和/或 Windows,因此许可证可能已被退回/激活多次。

我已经试过了:

  • 以管理员身份运行 S32DS

  • 检查我的互联网连接和防火墙/代理设置

  • 同时使用在线激活和 "生成离线申请 "选项

问题依然存在,我无法再激活产品。

你能否 RESET 这个激活码的返回计数器或者发一个新的激活码,这样我就可以在我当前的电脑上激活适用于 Arm 2.2 的 S32 Design Studio 了?

如有需要,我可以提供任何其他信息(日志文件、屏幕截图等)。

提前感谢您的帮助。

顺祝商祺!

jongyoub baik.

Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – License activation error (CLLReason errorNo=27: maximum number o

你好、

您应该可以使用旧代码再次激活 S32DS。

Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – License activation error (CLLReason errorNo=27: maximum number o

我也遇到了同样的问题,但我一直找不到解决办法。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-07-2026 02:30 AM
Updated by: