c40(低レベルドライバ)でブートローダーを開発するつもりです
私は s32ds バージョン 3.6.1 と RTD 4.0.0 を使用しています。
MCUはS32K314です。そして、ブートローダーを作成するためにフラッシュメモリに書き込んでみようと思います。
1. フラッシュメモリの書き込みに関連するエラーを修正するにはどうすればよいですか?
c40_IP と cache_IP をインストールします。
こんにちは@rlaxortnさん、
互換性の問題のようです。
RTD 4.0.0 リリース ノートによると、このリリースは S32DS 3.5 IDEs で開発およびテストされています。
互換性を確保するには、各 S32DS インストールに互換性のあるソフトウェア セットを 1 つだけ含める必要があります。
よろしくお願いいたします。
ダニエル