このドキュメントでは、NXP S32G-VNP-RDB3 開発ボード上でネットワークコネクティビティを構成およびテストするための実用的なガイドを提供します。ハードウェアとソフトウェアの環境を準備し、ネットワーク パラメータを設定し、ボードとホスト システム間の通信を検証するための重要な手順について説明します。このガイドでは、ボードのネットワーク アーキテクチャの主要な側面についても説明し、Linux レベルと U-Boot レベルの両方で構成を調整するための手順を示します。その目的は、オートモーティブ ネットワーク アプリケーションの イーサネット の イネーブルメント と検証に取り組むエンジニアのリファレンスとなることです。
このドキュメントは、以前のS32G-VNP-RDB2 リファレンス・デザイン イーサネット イネーブルメント ガイドの更新版であり、RDB3 プラットフォームおよび新しい BSP バージョンに固有の変更と考慮事項が組み込まれています。