2207145_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2207145_ja-JP

2207145_ja-JP

AHBによるフラッシュ書き込みアクセス

こんにちは。mimxrt1050 コントローラと NOR フラッシュ QSPI でフラッシュ書き込みアクセスがサポートされているかどうかを知りたいです。これは HyperFlash でのみ利用可能であると読みましたが、確認したいと思います。

よろしくお願いします。

ブートROM|ブート|フラッシュコアとメモリRe: Flash write access with AHB

こんにちは、Sam。現在、IP 操作は動作していますが、NOR フラッシュ QSPI は AHB を使用したフラッシュ書き込みをサポートできますか?

Re: Flash write access with AHB

@vanessa_dis

MIMXRT1050 の FlexSPI コントローラは、QSPI NOR フラッシュの読み取り、書き込み、消去操作を完全にサポートしています。EVK ボードで使用するには、デフォルトの HyperFlash チップからスイッチするためのハードウェアの変更のみが必要です。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12108.pdfQSPIフラッシュからのブートを有効にする方法


Re: Flash write access with AHB

こんにちは、

私はAHBアドバンストハイパフォーマンスバスを恐れています

Re: Flash write access with AHB

@vanessa_dis

あなたの言いたいことは分かりました。

はい、i.MX RT1050 および RT1060 シリーズの FlexSPI コントローラは、AHB バスを使用した外部 QSPI NOR フラッシュへの書き込みアクセスを完全にサポートしています。この機能は HyperFlash に限定されません。

FlexSPIコントローラは、シリアルNORフラッシュ(QSPIをカバー)、HyperFlash、HyperRAMなど、さまざまな外部メモリタイプをサポートする柔軟なアーキテクチャで設計されています。 。コントローラは、サポートされているこれらのデバイスに対して、AHBバスを介してメモリマップされた読み取りおよび書き込みアクセスを提供します。 。

https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN12239.pdf

Sam_Gao_0-1764056082334.png


Re: Flash write access with AHB

HAB(ハイアシュアランスブーツ)の詳細をお問い合わせいただきましたか?

https://spsdk.readthedocs.io/en/stable/images/hab.html

安全なアクセスで以下の AN を参照してください (申し訳ありませんが、直接送信することはできません。アクセスを申請するか、地元の営業/FAE にお問い合わせください)。

AN12681 i.MX RT10xxでHABセキュアブートを使用する方法 [AN979510]

Sam_Gao_0-1763971556120.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-27-2025 10:31 AM
更新者: