2206019_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2206019_ja-JP

2206019_ja-JP

frdm-rw610 の「wlan_init」が非常に遅い

私はRW610 をSDK バージョン 25.9 で使用しています。

電力を観察していると、Wi-Fi の初期化が非常に遅いことに気づきました。
これが当社側の実装の問題ではないことを確認するために、wifi_wpa_supplicant に切り替えて、そこで起動を検査しました。

wlan_init_time(1).png

「wlan_init」と「wlan_start」の合計時間はどちらも約5秒です。これは正常でしょうか?
非同期オプションも使用しましたが、同じ時間がかかり、アプリケーションですぐに WLAN が必要になるため、起動時間の短縮には役立ちませんでした。

コードを少し調べてみたところ、2.5~3秒あたりに最初の「遅い部分」が見つかりました。
関数内: sb3_fw_download_impl

        // Wait for fw activation for 1s. Return fail if wait_count is used up.
    while (wait_count != 0)
    {
        if (IMU_SYNC_MAGIC_PATTERN != *((volatile uint32_t *)magic_pattern_addr))
        {
            // 5 ms delay 
            sb3_DelayUs(1000 * 5);
            wait_count--;
            if (wait_count == 0)
            {
                status = kStatus_Fail;
            }
        }
        else
        {
            status = kStatus_Success;
            break;
        }
    }

このコード部分は10:57:33:146に入力されたことに気付きました。
10:57:36:340に帰還しました

3秒以上ですか?上記のコメントでは 1 秒以上待機すべきではないと述べられているため、これは異常な動作であると強く想定しています。
待機時間を 1 秒に短縮すると、コードは失敗します。デバッグしてその前に待機すると、これも即座に実行されるSO、私の結論は、「fw アクティベーション」は機能しているが、示されているよりもはるかに遅いということです。

WLAN の初期化を高速化するにはどのようなオプションがありますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 09:53 PM
Updated by: