最新の eIQ ML を実行してテストするために、LF6.12.34 リリース用の「imx-image-full」をビルドしたいと考えています。私たちは最近 imx95 EVK を受け取ったので、これは工場出荷時にこのバージョンで実行されていると思っていたのですが、入手したすべての IMX Yocto ドキュメントもこのバージョンを参照していました。しかし、EVK は実際には LF6.12.20 を実行していました。SO大丈夫です。新しいバージョンを構築します。
ただし、UG10164 のこの箇所には次のように書かれています。「フラッシュの詳細については、『 i.MX Linux ユーザーガイド』 (UG10163) の「SD/MMC カードの起動準備」セクションを参照してください。」NXP eIQ 機械学習アプリケーションの場合、追加の空きディスク領域が必要です (約 1 GB)。これは、 local.conf に IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE 変数を追加することで定義されます。Yocto ビルディング プロセスの前にファイルを作成します。Yocto Project メガマニュアルを参照してください。
また、テスト アプリケーション、テスト モデル、テスト データを保存するために、ROOTFS に空き領域を増やしたいと考えています。また、eIQ ML テスト ボードでは 64 GB eMMC を他の用途には使用しません。SO 私たちはそのほとんどを ROOTFS に使用できます。
たとえば、約 32 GB の ROOTFS が必要な場合、このメカニズムを使用してこの空き領域を作成しますか?そして、 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE="33554432" (32*1024*1024 KB) を設定しますか?