2205603_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2205603_ja-JP

2205603_ja-JP

CAN FD 8Mbps

評価ボードS32K3X4EVB-T172では、

CAN FD伝送速度を4Mbpsから5Mbpsまたは8Mbpsに上げると、データ位相波形の出力が停止します。この問題を解決する方法についてアドバイスを頂きたいです。

データ転送は 500 kbps ~ 4 Mbps の範囲で正常に動作しています。

調停フェーズは 1 Mbps、ペイロードは 64 バイトです。

Re: CAN FD 8Mbps

こんにちは@ Tomato1

8MB をテストすることはできませんが、S32K3X4EVB の 5MB をあなたの構成でテストしたところ、完璧に動作しました。

Re: CAN FD 8Mbps
CANトランシーバをTJA1443から8Mbps対応のTJA1462に変更して再試行しました。4Mbpsまでは正常に送信できるのですが、5Mbpsにすると下の画像のように一瞬波形が送信され、その後は何も送信されなくなります。原因と解決方法を知りたいです。
5Mbpsでは途中で波形パターンが変わります。
Re: CAN FD 8Mbps

添付ファイルを確認しました。

同じ操作を再現することができました。

しかし、オシロスコープで波形を確認すると、ビット幅は1usであり、データフェーズは1Mbpsで送信されているように見えます。

「brs」を TRUE に設定すると、波形の途中で送信が停止します。

ご確認下さい。

Re: CAN FD 8Mbps

こんにちは@ Tomato1

私の間違いです。

再テストしたところ、以前は BRS と拡張 CBT を有効にしていなかったことがわかりました。

添付の結果は S32K344EVB に基づいています。

レートが 5MB に達すると、TDC 構成を有効にする必要があることがわかりました。そうしないと、通信が失敗します。(4MBでも問題は発生しませんでした。)

Senlent_0-1766135334057.pngSenlent_0-1766135334057.png

Senlent_1-1766135386420.pngSenlent_1-1766135386420.png

(TDC の ETDCOFF 値は、簡単なテストに基づいて入力した値です。理論的には、使用されるトランシーバとバス アーキテクチャに関連しています。


Re: CAN FD 8Mbps

ご返信ありがとうございます。

添付ファイルでは 8Mbps で送信できましたが、約 100 秒間連続送信した後、メイン関数の次の行でループを終了できなくなりました。これについてご確認いただければ幸いです。

送信間隔が約 1 秒であるにもかかわらず、レジスタ「IFAG1」のビットが 1 に設定されていないか、誤ってクリアされている可能性があります。


while(FlexCAN_Ip_GetTransferStatus(INST_FLEXCAN_0, TX_MB_IDX) != FLEXCAN_STATUS_SUCCESS)
{
FlexCAN_Ip_MainFunctionWrite(INST_FLEXCAN_0、TX_MB_IDX);
}
Re: CAN FD 8Mbps

こんにちは@ Tomato1

8MB/秒の速度でテストするためのテスト環境がありません。

ESR レジスタを自分で確認して、エラーの考えられる原因を確認するCAN。これはおそらく、TDC 構成値に関連していると思われます。

これを自分でトラブルシューティングするには、ある程度の時間を費やす必要があります。CANの送信のタイムアウトチェックを追加し、タイムアウト後に「FlexCAN_Ip_AbortTransfer」を呼び出して再送信を試みることができます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-24-2025 02:33 AM
更新人: