評価ボードS32K3X4EVB-T172では、
CAN FD伝送速度を4Mbpsから5Mbpsまたは8Mbpsに上げると、データ位相波形の出力が停止します。この問題を解決する方法についてアドバイスを頂きたいです。
データ転送は 500 kbps ~ 4 Mbps の範囲で正常に動作しています。
調停フェーズは 1 Mbps、ペイロードは 64 バイトです。
ご返答ありがとうございます。CANトランシーバを 8Mbps をサポートするものに交換して、もう一度試してみます。
こんにちは@ Tomato1
TJA1443 は S32K3X4EVB-T172 で使用されており、TJA1443 では速度が制限されていることがわかります。
これが 8Mbps CAN 正常に実行できない理由である可能性があります。
2025-11-17_9-54-19.png