2204030_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2204030_ja-JP

2204030_ja-JP

IMX8MP は init によって起動される yocto システムを使用するため、デバッグ ポート ttymxc1 では Ctrl+C を使用できません。

コミュニティワーカーの皆さん、こんにちは。

initから起動したYoctoシステムでは、デバッグバックグラウンド(シリアルポート/dev/ttymxc1に対応)ではCtrl+Cコマンドが機能しません。ただし、デスクトップターミナルとSSH経由の場合は正常に機能します。デバッグモードでは、「setsid /bin/sh

/dev/ttymxc1 2>&1」と設定すると新しいターミナルが作成され、Ctrl+Cが使用できるようになりますが、この設定はシステム起動のたびに実行する必要があります。問題の解決にご協力いただけないでしょうか?ご返信をお待ちしております。

Re: IMX8MP 使用init引导的yocto系统,debug口ttymxc1不能使用ctrl + c

こんにちは@DADAXIN

以下のコードを /etc/inittab または init スクリプトに追加CAN。

::respawn:setsid /bin/sh 
/dev/ttymxc1 2>&1

BR

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 09:08 AM
更新者: