2203834_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2203834_ja-JP

2203834_ja-JP

iMX93 カスタムターゲット用の u-boot をビルディング

新しい imx93 ボードには Yocto Scarthgap を使用しています。EVK 上の NXP SOM と非常によく似た SOM があり、EVK 用の SDIO カードをボードに挿入すると起動します。

Yocto を扱う際の煩わしさを避けるために、u-boot-imx を取り出し、Yocto の SDK を使用してスタンドアロン ビルドにしました。EVK 用の u-boot を正常にビルドし、CAN 起動します。

SO 私は取締役会に次のことを提案します。

  • board/freescale/imx93_nimbus/ を追加し、board/freescale/imx93_evk/ の内容を入力しました。
  • 変更されたimx93_evk.cimx93_nimbus.c に、内容は変更なし
  • Kconfig を修正し、EVK/evk を NIMBUS/nimbus に置き換え、arch/arm/mach-imx/imx9/Kconfig に追加しました。
  • Makefileを修正し、EVK/evkをNIMBUS/nimbusに変更しました。
  • arch/arm/dts/imx93-nimbus.dts を追加しました。内容は imx93-11x11-evk.dts と同じです。
  • include/configs/imx93_nimbus.h を追加し、EVK/evk を NIMBUS/nimbus に変更しました。
  • imx93_11x11_evk_defconfig から configs/imx93_nimbus_defconfig を追加しました。デバイスツリー命名と TARGET 命名のみ異なります。
  • imx93_nimbus_defconfig を作成する
  • 作成する
  • imx-boot-toolsをコピーし、その下にimx93ディレクトリを作成しました
  • u-boot.bin と spl/u-boot-spl.bin を imx-boot-tools/imx93 にコピーします。
  • imx-boot-tools/imx93 に cd します
  • make -f ../soc.mak flash_singleboot
  • sudo dd if=flash.bin of=/dev/sdb bs=1k seek=32 conv=fsync

そして、今では SDIO カードを持っていて、起動できるはずです...しかし何も起こりません。コンソールには何も表示されません。これと同じプロセスに従い、imx93-evk を使用すると、ボード上で動作し、起動します。

flash.bin の場合、EVK は NIMBUS よりも 24,576 バイト大きいため、何かが欠けているように感じます。Bl31.bin、tee.bin、mx93a1-ahab-container.img がすべて存在します。

EVK u-boot-spl.bin と NIMBUS u-boot.bin を使用したイメージを試してみましたが、SPL は起動しましたが、U-BOOT を実行しようとすると停止してしまいました。


ご協力ください!

Re: iMX93 building u-boot for a custom target

早速のお返事ありがとうございます。

私の問題はデバイス ツリー ファイルが見つからないことであることが判明しました。EVK には「imx93-11x11-evk-u-boot.dtsi」という名前のファイルがあります。このファイルについては聞いたことがありませんし、新しいターゲットを作成する際のドキュメントでも見たことがありません。このファイルは、マルチファイル コンテナーを記述するようです。EVK ファイルをコピーし、名前を新しいターゲットに変更してビルドし、起動しました。

FUTURE、同じ問題に遭遇した誰かにとって、この投稿が役に立つことを願っています。

Re: iMX93 building u-boot for a custom target

こんにちは@davidpatton

お元気でお過ごしのことと思います。

正しいflash.binを生成するための一般的な手順は3.1.1章に記載されています。i.MX 移植ガイドのスタンドアロン環境で U-Boot を構築する方法。

具体的な手順については4.5.13章をご覧ください。i.MX Linux ユーザーガイドの imx-mkimage を使用して imx-boot イメージを構築する方法。


i.MX93の具体的な手順:


Manuel_Salas_0-1762982617021.png

必要なパッケージはすべて表 3 にあります。i.MX Linux リリース ノートの BSP およびマルチメディア標準パッケージ。


よろしくお願いいたします。

サラス。


Re: iMX93 building u-boot for a custom target私も全く同じ問題に遭遇し、あなたの投稿を見つけるまで2日間試行錯誤していました。これはどこかに記録しておく必要がある。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: