2203721_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2203721_ja-JP

2203721_ja-JP

コピー: S32K3xx の RTD リンカー入力セクション

この投稿はここからのコピーです


RTD (ビルド バージョン: S32K3_RTD_6_0_0_QLP04_D2508_ASR_REL_4_7_REV_0000_20250822) のリンカー入力セクションについて質問があります。

「.mcal_const_no_cacheable」という名前の入力セクションがあり、メモリ領域「int_sram_no_cacheable」に配置されています。

akash_kochar_0-1762948354914.png


私は少し混乱しています。なぜなら、FLASH には 'const' データがあるはずだし、RAM にはないはずだからです。

RAM にマッピングする理由はありますか?


ご協力ありがとうございます。



優先度: 中RTDS32DS出典: NXP社内Re: Copy: RTD Linker Input Sections for S32K3xx

こんにちは@Luis_Garabo

はい、const は通常 FLASH/ROM に存在しますが、次のように MPU と RTD のリンカー ファイルで読み取り専用を設定することで RAM に配置することができます。

Nhi_Nguyen_0-1763017236113.png

RTD ドライバでは、私の知る限り、実際には const_no_cache は使用されていませんでしたが、お客様がそれを使用したい場合は、そのメモリ領域へのアクセス権を完全に設定していました。

よろしくお願いいたします。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 11:16 PM
更新人: