2202684_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2202684_ja-JP

2202684_ja-JP

T2080 CPUのCCSRBARを変更する方法

親愛なる友人の皆様

私は T2080 CPU を使用し、vxworks が提供するブートローダーを使用しています。

次のブートローダー設定で正常に起動しています。
- フラッシュ1: 0xFF00_0000~0xFFFF_FFFF (16MB)
- ブートローダー: 0xFFF0_0000~ 0xFFFF_FFFF (1MB、ブートROM)
- CCSBAR: 0xFE00_0000~ 0xFEFF_FFFF (16MB、デフォルトアドレス)


私のボードには Flash1 のサイズがより多くあります。SO、Flash1 を再マップしようとしています。

ただし、次の設定では起動に失敗します。

- フラッシュ1: 0xFE00_0000~0xFFFF_FFFF (48MB)
- ブートローダー: 0xFFF0_0000~ 0xFFFF_FFFF (1MB、ブートROM)
- CCSBAR: 0xFE00_0000~ 0xFEFF_FFFF (16MB)

この問題は CCSBAR の重複によって発生したものと思われます。

ただし、CCSBAR を 0xFD00_0000 に設定した後でも、ブートは失敗します。


CCSBAR を変更する方法を教えてください。

(T2080 RM 4.3.11に記載されていますしかし、それが何を意味するのかは分かりません。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 04:44 AM
更新人: