2201952_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2201952_ja-JP

2201952_ja-JP

S32DS用RTD SDK

こんにちは、みなさん

RTD SDKs のインストールにまだ苦労しています。
インストールプロセスは問題なく実行されているようです。
インストール後、次のインベントリ リストが表示されます。

MarkusM25_0-1762786919849.pngMarkusM25_0-1762786919849.png

ここまでは順調ですね ....

しかし:

新しいアプリケーション プロジェクトを作成しようとしている場合、利用できる SDK がありません。

MarkusM25_1-1762787118069.pngMarkusM25_1-1762787118069.png

何が悪かったのでしょうか?

Re: RTD SDK for S32DS

こんにちは、VaneBさん。

ご返信ありがとうございます。その間に私も同じ結論に達しました。

古いツールチェーン GCC 10.2.0 をインストールする必要がありました。これでツールチェーンを選択できるようになりました。

魔法のような方法で SDK を選択できます。

よろしくお願いいたします。

Re: RTD SDK for S32DS

こんにちは@MarkusM25

エラー メッセージは、プロジェクトに互換性のないツールチェーンが選択されたことを示します。これにより、必要な RTD バージョンでプロジェクトを作成できなくなります。

S32K1 デバイスの RTD バージョン 3.0.0 の場合、互換性のあるツールチェーンは NXP GCC 10.2.0 です。これを確認するのを手伝っていただけますか?


BR、ヴェインB

Re: RTD SDK for S32DS

追加のヒントが1つあります:

MarkusM25_0-1762794434044.pngMarkusM25_0-1762794434044.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 09:18 AM
Updated by: