2201109_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2201109_ja-JP

2201109_ja-JP

S32 Design Studio v3.6.x および LQFP パッケージ用の S32K39x ピンツール

こんにちは、

既存の例をインポートすることと、S32K396 用の RTD 6 QLP01 を使用して新しいアプリケーション プロジェクトを生成することの両方を試しました。

ピン ツールのグラフィック表示は BGA パッケージでは見栄えが良いのですが、パッケージを 176LQFP に変更すると、LQFP パッケージの上部にピンがなくなります (すべて左、右、下部にあります)。

これは対処が予定されている問題ですか、それとも私のインストールの問題ですか?

ありがとうございます!

Re: S32 Design Studio v3.6.x and S32K39x Pins tool for LQFP package

バグレポートが S32 Design Studio チームに送信されました。彼らはこのバグを確認し、FUTUREリリースで修正する予定です。

Re: S32 Design Studio v3.6.x and S32K39x Pins tool for LQFP package

ハイ

この問題を報告していただきありがとうございます。この問題は S32DS チームに報告済みです。返答が届き次第お知らせします。

現在、ピンのポジショニングが正しく表示されていません。S32K396RM (Rev. 4 11 2024).pdf のS32K36_IOMUX.xlsxファイルのS32K396_176lqfp_EPを参照してください。正しいピンのポジショニング。

Package view of Pins Tool on S32K3 RTD 6.0.0 QLP01 shows an incomplete S32K396 pin location.png

S32K396_176lqfp_EP S32K36_IOMUX.png


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:55 AM
更新者: