こんにちは、
既存の例をインポートすることと、S32K396 用の RTD 6 QLP01 を使用して新しいアプリケーション プロジェクトを生成することの両方を試しました。
ピン ツールのグラフィック表示は BGA パッケージでは見栄えが良いのですが、パッケージを 176LQFP に変更すると、LQFP パッケージの上部にピンがなくなります (すべて左、右、下部にあります)。
これは対処が予定されている問題ですか、それとも私のインストールの問題ですか?
ありがとうございます!
バグレポートが S32 Design Studio チームに送信されました。彼らはこのバグを確認し、FUTUREリリースで修正する予定です。
ハイ
この問題を報告していただきありがとうございます。この問題は S32DS チームに報告済みです。返答が届き次第お知らせします。
現在、ピンのポジショニングが正しく表示されていません。S32K396RM (Rev. 4 11 2024).pdf のS32K36_IOMUX.xlsxファイルのS32K396_176lqfp_EPを参照してください。正しいピンのポジショニング。
よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------