2201068_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2201068_ja-JP

2201068_ja-JP

LPC4088FET180 I2C1ピン - マイクロの電源が入っていないときの入力インピーダンスと電流シンク

こんにちは、

シングルボードコンピュータ (SBC) デザインで LPC4088FET180 マイクロを使用しています。このボードには RTC チップも組み込まれています。このチップは、SBC への電源が切断されたときにバックアップ電源として 3.0V コイン型電池を使用します。I2C クロックおよびデータ ラインは、外部の 4.75k オームの抵抗器を通じてハイに引き上げられます。

シングルボードコンピュータから電源が除去されたとき (Vdd=0V)、LPC4088FET180 の I2C1 クロックおよびデータピンの入力インピーダンスまたは電流をシンクする能力の仕様があるかどうかを確認しようとしています。LPC4088FET180 に電源が供給されていない場合、これらのピンはハイインピーダンスになるはずです。クロック ピンとデータ ピンにはプルアップ抵抗やプルダウン抵抗が存在する可能性があると思います。SO、マイクロに電源が供給されていないとき (Vdd = 0V)、I2C1 ピン上のこれらのプルアップまたはプルダウン抵抗の状態がどうなるかはわかりません。データシートに記載されているプルアップまたはプルダウンに関する情報は、Vdd が 3.3V であることに特有のもののようです。ただし、Vdd が 0V のときのプルアップまたはプルダウンの値と状態がどうなるかを知りたいと思っています。このトピックに関して、できる限りのご助力や情報をいただければ幸いです。

LPC40xxRe: LPC4088FET180 I2C1 pins - input impedance and current sinking when micro not powered

こんにちは、ハリー。

Vdd=0V のときの I2C バス ピンの状態に関する LPC408x/7x データシートの情報を教えていただき、ありがとうございます。Vdd=0V のとき入力がハイ Z になることを知ってうれしく思います。

それでは。

ショーン

Re: LPC4088FET180 I2C1 pins - input impedance and current sinking when micro not powered

こんにちは@longboard

LPC408x/7x のデータシートを確認しました。

Harry_Zhang_0-1762760385826.png

LPC408x/7x ファミリのデータシートには、I²C ピンは真のオープン ドレインであり、「電源がスイッチオフになっている場合、I²C バスにコネクテッドされたこのピンはフローティング状態になり、I²C ラインに影響を与えません」と記載されています。つまり、VDD = 0 V の場合、ピン ドライバ自体はハイ Z になります。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:54 AM
Updated by: