LPC54628 デバイスの MCAN モジュールに許容される最大クロックは何ですか?
UM/DS で実際の数値を見つけることができないようです。SDK のサンプルでは 220MHz/11 => 20 MHz と表示されることが多いのですが、最大許容クロックが何であるかを知りたいと思っています。
@Omar_Anguianoご回答ありがとうございます。SDKs サンプルを見ると、すべて 20 MHz が選択されていることがわかりますが、DS または UM のどちらにも数字を見つけることができませんでした。
理論上、MCAN ソース クロックはより高い周波数をサポートしますが、mainclk によって制限されます。
LPC546xx の MCAN 機能クロックは 20 MHz で、適切なセグメント設定とプリスケーラを使用すると最大 5 Mbps のデータ フェーズのタイミング構成をサポートします。この制限は、サポートされる最大 CAN ビット レートとプロトコル タイミングによって制限されます。
BR、
オマール