您好,
我是 Windows 11 上 S32 Design Studio 的新用户。
我成功安装了 S32 Design Studio v3.6.4,并通过帮助 → S32DS 扩展和更新添加了一些更新。但是,SDK 没有更新。因此,我手动下载并安装了 S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe (S32 SDK RTM v4.0.2)。
在 Design Studio 中创建了一个新的 S32 应用程序项目后,我发现 .mex文件丢失,代码配置器图标不可见。因此,我无法打开代码配置器来配置 GPIO 或其他外设。
我的目标是安装 RTM v4.0.2,以便使用 S32K144 的代码配置器生成简单的程序 C 代码(非 AUTOSAR 风格)。我不需要 RTD 更新。
我该如何解决这个问题?
谢谢!
嗨,VaneB,感谢您的回复。我已卸载 DS v3.6.4,并安装了 DS v3.4。在帮助 - 扩展和更新中,我安装了 SDK RTM v4.0.3。
你好@TLHK
S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 与 S32 Design Studio v3.6.4 不兼容。该 SDK 最初是作为 S32 Design Studio v3.4 的更新提供的。
要使用它,请下载 S32K1xx Service Pack 1 for S32DS v3.4,并通过 S32DS 扩展和更新将其安装为新的更新站点。
为确保功能正常,请务必下载并使用相应的集成开发环境版本。
BR、VaneB