2199281_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2199281_ja-JP

2199281_ja-JP

Design Studio v3.6.4 - S32 SDK RTM v4.0.2 を追加するにはどうすればいいですか?

こんにちは、

私は Windows 11 上の S32 Design Studio の新規ユーザーです。

S32 Design Studio v3.6.4 を正常にインストールし、[ヘルプ] → [S32DS 拡張機能と更新] からいくつかの更新を追加しました。ただし、SDK の利用可能なアップデートはありませんでした。そのため、S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe (S32 SDKs RTM v4.0.2) を手動でダウンロードしてインストールしました。

Design Studioで新しいS32アプリケーションプロジェクトを作成した後、.mexファイルが見つからないため、コード コンフィギュレータのアイコンが表示されません。その結果、コード コンフィギュレータを開いて GPIO やその他のペリフェラルを構成することができません。

私の目標は、RTM v4.0.2 をインストールして、S32K144 のコード コンフィギュレータを使用して、単純な手続き型 C コード (AUTOSAR スタイルではない) を生成できるようにすることです。RTD の更新は必要ありません。

この問題を解決するにはどうすればよいですか?

よろしくお願いします。

Re: Design Studio v3.6.4 - How to add S32 SDK RTM v4.0.2 ?

こんにちは、VaneBさん。返信ありがとうございます。DS v3.6.4 をアンインストールし、DS v3.4 をインストールしました。ヘルプ - 拡張機能と更新プログラムで、SDKs RTM v4.0.3 をインストールしました。

Re: Design Studio v3.6.4 - How to add S32 SDK RTM v4.0.2 ?

こんにちは@TLHK

S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 は S32 Design Studio v3.6.4 と互換性がありません。この SDK はもともと S32 Design Studio v3.4 のアップデートとして提供されました。

これを使用するには、S32DS v3.4 用の S32K1xx サービス パック 1 をダウンロードし、S32DS の拡張機能と更新を通じて新しい更新サイトとしてインストールします。

適切な機能を確保するには、対応する IDEs バージョンをダウンロードして使用してください。


BR、ヴェインB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:57 AM
Updated by: