2199063_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2199063_zh-CN

2199063_zh-CN

我把 Mac 上的 MCUXpresso IDE 弄坏了。

我在 Mac 上运行 MCUXpresso。 昨天,我做了一件无法弥补的事。 当我尝试通过单击和拖动来选择文本时,只能选中一行。 它从光标到行的左侧开始高亮,并且只会高亮一行。

命令 A 没有任何作用。

我尝试了重启应用程序、重启电脑和重新安装 MCUXpresso。

我试过旧版本的软件和旧版本的工作区,都有同样的问题

我猜不同的版本会使用一个偏好文件,但我找不到。

有人见过这种情况吗?

Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

嗨,@dporada

您描述的问题可能是一个错误。我会进一步调查,但与此同时,我建议尽可能使用 MCUXpresso 的 VSCode 扩展来解决这个问题。

BR,
Edwin.

Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

是的,我升级到了 MacOS 26.1。

我的主要苦恼是

https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-General/LPC-Link2-not-found/m-p/2181399/highlight/false#M571...

Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.您也升级到 26.1 版了吗?Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

除其他外,我也看到了这一点。

Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

埃德温

我运行的是 Mac OS 26.1 和 MCUXpresso v25.6。 我不确定这是否是我从 26.01(我想应该是 26.01)升级到 26.1 时发生的。 我认为如果是操作系统升级,投诉会更多。 我在使用其他文本编辑器时也没有这个问题。

程序有真正的卸载功能吗? 我就把文件夹扔了。

我在 ~/Library/Application Support/ 文件夹中找不到任何东西,但我删除了其他文件夹中的文件。

我不知道还有其他变化,但我可能不小心选错了菜单或快捷键。


Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

嗨,@dporada

您能否提供更多信息,说明您在问题出现前做了哪些更改?您使用的是哪个版本的 macOS?您的 MCUXpresso IDE 版本是什么?

卸载应用程序时,一些残留数据可能会留在电脑上。请尝试卸载 MCUXpresso,然后 使用"Go to Folder" 在 Finder 中 导航到 ~/Library 文件夹,并检查 ~/Library/ Application Support/ ~/Library/Caches/ ~/Library/Preferences/ 等 文件夹 。这样就可以删除 MCUXpresso 的剩余首选项。

BR,
Edwin.

Re: I've broken MCUXpresso IDE on my Mac.

我刚刚安装了 macOS Tahoe,发现这个 bug 在六个月后仍然存在,我感到非常震惊。

恩智浦怎么可能没有修复一个在如此基本的层面上影响所有 macOS 用户的错误?

请与我们联系你解决这个问题的时间表。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-11-2026 03:35 AM
更新者: