2198928_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2198928_ja-JP

2198928_ja-JP

IMX8MP は、uboot とカーネルの継続的な LVDS 表示を可能にし、ブート時間を短縮します。

コミュニティワーカーの皆さん、こんにちは。

現在使用しているSDKはimx-5.10.72です。ubootを表示した後、カーネルロゴが表示される一時停止期間があります。ナレッジベースを参照して、これを継続して表示するためのパッチを探しましたが、設定後も機能せず、システム表示に影響してジッターが発生します。何か提案や解決策があれば教えていただけますか?ご返信をお待ちしております。ありがとうございます!

Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间こんにちは、
ご返信ありがとうございます。5.15パッチを再度検証いたします。トラブルシューティングのヒントと資料をご提供いただき、ありがとうございます。
Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间

こんにちは、

提供されたANリンクにはバージョン6.6.36_2.1.0と6.6.52_2.2.0が記載されています。これがバージョン5.10.72に適用されるかどうか、またマザーボードが長期使用に耐えられるかどうかは不明です。

-->パッチにはバージョン固有のものではなく、一般的な方法が含まれています。そのため、5.10.72と互換性があります。信頼性に関してはご心配なく。これらのアプリケーションコントローラー(AN)は、多くのお客様が高速起動を求めていることを考慮して開発されたものです。ただし、このソリューションでは起動時にU-Bootが使用されないため、いくつかのトレードオフを考慮する必要があります。コンソールを使用するため、後でデバッグするには、uboot コンソールを持つ imx-boot ファームウェアに置き換える必要があります。


パッチ5.15のパッチ2は画面のちらつきを修正するためのものです。もう一度1行ずつ確認していただけますか?

よろしくお願いします、
志明

Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间こんにちは、Zhiming。5.10
と 5.15 の両方で 5.15 パッチを試しました。手動でパッチを追加した部分は対応する場所に見つかりましたが、表示がよくありません。
提供された AN リンクではバージョン 6.6.36_2.1.0 について説明しています。バージョン 6.6.52_2.2.0 ですが、5.10.72 と互換性があるかどうか、またマザーボードが長期使用に耐えられるかどうかはわかりません。ご質問ありがとうございます。
Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间

こんにちは、

このパッチはL5.15カーネルに基づいています。カーネルの変更点にいくつか違いがあり、注意する必要があると思います。パッチのすべての行をインストールできましたか?インストールできなかった場合は、どのように対処しましたか?


さらに、起動時間の最適化も検討できます。以下の例を参考に、u-boot部分を削除してください。最適化後、u-boot splは約400ms、カーネルは約300msしかかかりません。これは、電源投入後にカーネルロゴを表示するだけの十分な時間です。これにより、u-bootとカーネル間の表示遷移を考慮する必要がなくなります。

https://docs.nxp.com/bundle/AN14093/page/topics/results.html

よろしくお願いします、
志明

Re: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间こんにちは、Zhiming、参考文章链接マークは次のとおりです: U ブートとカーネルの間の i.MX 8MP LVDS シームレス ディスプレイ (継続表示); その中では実行できませんRe: IMX8MP 实现uboot和kernel的连续lvds显示,缩短开机时间

こんにちは@DADAXIN

継続的に表示されるパッチについては、ナレッジ ベースを参照してください。

-->どの記事ですか?


よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:30 PM
更新者: