2198915_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2198915_ja-JP

2198915_ja-JP

frdmrw612_fmstr_example_wifi

ウィザードを使用してWIFIサンプルプロジェクトをインポートします。以下の手順に従ってください。
1.etwork_wifi.c AP SSID とパスワードを変更してプロジェクトをビルドします。
2. CMDを使用してイメージをフラッシュに書き込みます。「loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000」。
3. IDEs デバッグ プロジェクトは、実行後、ここに残ります。
何が問題なのか分かりません。 屏幕截图 2025-11-05 170038.png屏幕截图 2025-11-05 170855.png

Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi

こんにちは@MrShen 、お元気ですか。

Wi-Fi アプリケーションに必要なファームウェアは、 UM11799 - NXP Wi-Fi および Bluetooth デモ アプリケーション for RW61x のセクション 4.1.1 に記載されているように、同じパス ( /components/conn_fwloader/fw_bin/) にある「rw61x_sb_wifi_a2.bin」というラベリングのファームウェアであることに注意してください 。

このファームウェアをロードした後、例を試してみて、問題が解決したかどうかをお知らせください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:29 PM
更新者: